This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:TPS65217通过 Vbat 为低输入电压供电

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737320/tps65217-tps65217-power-through-vbat-for-lower-input-volatge

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件: AM3352

我有一个使用 TPS65217为 AM3352处理器供电的设计。 我想 用较低的电压为 TPS65217供电、比如、由于 我的应用不需要电池充电器、因此可以通过 Vbat 引脚为 TPS65217供电、电压大约为3.5至4V。

我假设我要将交流和 USB 输入连接到 GND。

这样做是否会有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    是的、您可以直接在 BAT 引脚上加电。 AC 和 USB 将直接连接到 GND。

    : 在通电时,您需要按按钮来打开系统。 如果这在您的应用中是可以接受的、那么直接为 BAT 供电是最佳选择。

    您可以按照 TPS65217数据表第77页的图62中的示例进行操作、该示例显示 VIN 直接连接 BAT、BAT_SENSE 短接在一起。

    您不应使用 SYS 作为 BAT 的输出(通过电源路径中的负载开关)、而应使用电容器来终止 SYS、但不要将任何其他网络连接到 SYS。 负载开关在 BAT 至 SYS 之间始终开启、并且不能被禁用、所以它不能被使用。

    您的主 VIN 还将直接连接到 VIN_DCDC1-2、VIN_LDO 以及 WLED 升压的 L4的一个引脚(如果使用)。

    谢谢、此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian、

    是否可以将按钮输入永久连接至低电平以使其正常工作、或者是否必须在通电后转换为低电平? 在我的应用程序中打开按钮将不起作用。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    不能、您无法将 PB_IN 引脚永久拉低、因为这将每8秒复位一次 PMIC。

    您可以使用逻辑电路在应用 VIN 时创建高-低-高脉冲、也可以在运行大量测试时测试我在实验中使用的另一种权变措施、而无需手动按下按钮:
    将 PGOOD 短接至 PB_IN。

    PGOOD 将在启动时被拉低、直到电源轨处于稳压状态。 如果 PGOOD 短接至 PB_IN、PMIC 会将该低电平值视为按钮按压操作、PGOOD 将在8s 复位计时器过期之前很久释放为高电平。 您需要在系统中测试此变通办法、以查看是否存在任何缺点。

    -Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的帮助。

    Andrew