Other Parts Discussed in Thread: UCC256303
我在测试 LLC 原型时遇到了一些问题、我想知道:
-是否有办法禁用突发模式? 我的设计中不需要此功能。
-是否有办法设置最小开关频率? 现在、当我为 IC 供电时、它开始以33KHz 开关、这对于我的设计来说太低了。
提前感谢您。
Daniel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请参阅随附的 PDF
尊敬的 Mike:
非常感谢您详细的回复!
Daniel。
尊敬的 Mike:
我已经尝试过您的建议、它对 though.e2e.ti.com/.../8176.Waveform.docx 没有任何影响
我的设置如下:
VCC = 16V、BLK = 3V (BLK 通过550k/130k 分压器连接到 VCC)、一旦开始开关、我会将 PSU 的输入电压从0增加到50V、以防止 FET 因电容区域中的硬开关而损坏。 遗憾的是、我还无法使用满输入电压(380VDC)进行测试、因为 FET 将熔断(在160VDC 左右时发生一次)。
我不理解的是、它为什么会在达到输出调节电压之前进入突发模式? 如果我在输出突发模式下加载一些负载、则会消失、但当我进一步增大直流链路电压时、它会返回突发模式。 请查看所附的开关波形。