This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:突发模式禁用/设置最小开关频率

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734084/ucc256303-burst-mode-disable-seting-minimum-switching-frequency

器件型号:UCC256303

我在测试 LLC 原型时遇到了一些问题、我想知道:

-是否有办法禁用突发模式? 我的设计中不需要此功能。

-是否有办法设置最小开关频率? 现在、当我为 IC 供电时、它开始以33KHz 开关、这对于我的设计来说太低了。

提前感谢您。

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的 PDF

    e2e.ti.com/.../Hello-Daniel.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    非常感谢您详细的回复!

    • -Disable burst 模式 ->我已经尝试移除上部电阻器、如果 burst 无法完全禁用、我将不得不使用它。
    • 设置绝对最小频率-> 我已经尝试在 反馈引脚和接地之间放置一个电阻器、这就是我使用过的大多数经典 LLC 控制 器具有最小频率的方式。 已调整。 对于 UCC256303、我尝试了33K、但它不起作用。 我将使用2M 重试并告诉您。

    Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    33k 应该太小。  35kHz 的最小频率为 FB 引脚输出的0uA。  最大频率最低增益为 FB 引脚输出85uA。

    根据斜率和估算的 FB 电压、我估计电阻应约为2M 欧姆。  您可以重试此操作吗?

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我已经尝试过您的建议、它对 though.e2e.ti.com/.../8176.Waveform.docx 没有任何影响

    我的设置如下:  

    VCC = 16V、BLK = 3V (BLK 通过550k/130k 分压器连接到 VCC)、一旦开始开关、我会将 PSU 的输入电压从0增加到50V、以防止 FET 因电容区域中的硬开关而损坏。 遗憾的是、我还无法使用满输入电压(380VDC)进行测试、因为 FET 将熔断(在160VDC 左右时发生一次)。

    我不理解的是、它为什么会在达到输出调节电压之前进入突发模式? 如果我在输出突发模式下加载一些负载、则会消失、但当我进一步增大直流链路电压时、它会返回突发模式。 请查看所附的开关波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    从 FB 引脚到接地的电阻器应限制最大开关频率。 我与 TI 的另一位应用工程师讨论了这一点、他提到 FB 引脚电压大约为5V。 5M Ω 电阻应确保 FB 引脚输出的电流至少为10uA、从而限制了最大频率。 如果您使用2M、我会认为它会将频率限制在高于35kHz 的值。 您所连接的波形显示了大约35kHz 时的最小开关频率。

    遗憾的是、无法完全禁用此器件的突发模式。 最好的方法是从 RVCC 到 LL/SS 引脚移除电阻器。 这将确保突发模式将在可能的最轻负载下触发。 以下链接中提供了应用手册《UCC25630x 实用设计指南》,如果您有兴趣,将在第3.1节中讨论如何微调突发模式。 www.ti.com/.../slua836a.pdf

    UCC256303应具有 ZCS 故障、可防止硬开关并使您远离电容区域。 我想知道您的 iSNS 和 VCR 分频器是否设置正确。 您可能需要再次检查此项、以查看是否正确设置了这些设置。 您可能会发现 Excel 设计工具有助于您仔细检查 VCR 和 iSNS 设置。
    www.ti.com/.../sluc634

    此致、

    Mike