Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A BQ25703A 是单节(3.2V)磷酸铁锂电池的最佳器件吗? 我将以大约100至200mA 的电流为电池充电。 它需要针对充电电流进行调节。 我计划使用24V 直流电源为其供电、但我也可以使用12V 或5V 电源。 电池将始终连接到充电器。 因此、当主电源打开时、充电器也会为负载供电。 负载大约为50毫安至100毫安。 谢谢你