This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A -始终连接到充电器

Guru**** 2521070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737545/bq25703a-bq25703a---always-connected-to-the-charger

器件型号:BQ25703A

BQ25703A 是单节(3.2V)磷酸铁锂电池的最佳器件吗?    我将以大约100至200mA 的电流为电池充电。 它需要针对充电电流进行调节。   我计划使用24V 直流电源为其供电、但我也可以使用12V 或5V 电源。  电池将始终连接到充电器。  因此、当主电源打开时、充电器也会为负载供电。  负载大约为50毫安至100毫安。  谢谢你

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    对于您尝试实现的目标、BQ25703A 可能有点过于夸张。 如果您具有主机控制功能并且提供12V 或5V 电源轨、我建议使用 BQ2419x 系列器件。  

    您可以在寄存器中使用 FORCE_20PCT 来实现低电流充电并对最大充电电压进行编程。 通常、LiFePO4的最大电池稳压电压约为3.5至3.65V、其中3.1至3.2V 是标称工作范围。  

    设计中的另一个问题是您是否需要电源路径。 即、您是否需要即使在电池电量耗尽的情况下也能够启动系统、以及您是否需要该系统电压作为输入的降压电压。 BQ2419x 系列不支持24V 输入。  

    根据这些问题的答案、我们可以为您查看一些替代选项。

    此致、

    Joel H