This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62085:TPS62085中的 FSW 移位

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737024/tps62085-fsw-shift-in-tps62085

器件型号:TPS62085

您好!

只需检查不同负载下的几个 kHz 变化是否正常。 数据表曲线显示、当负载变化超过1A 时、Fsw 几乎是固定的、但客户发现它变化了几 kHz。

基于 DCS 控制拓扑,TON= Vout*Ron*Con/(4*Vin),FSW 应该是固定的,并且只与 Ron*Con 有关系,并且与 Vout 或 Vin 没有关系。

谢谢。

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Givin、您好!
    正常情况下、此转换器的典型值为2.4MHz。 此外、当您放大数据表曲线时、您可以看到几 kHz 的变化、但由于对数刻度、这很难实现。 我在 DS 中找不到您的公式、我无法评论第二点。

    谢谢
    Sabrina