请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62085 您好!
只需检查不同负载下的几个 kHz 变化是否正常。 数据表曲线显示、当负载变化超过1A 时、Fsw 几乎是固定的、但客户发现它变化了几 kHz。
基于 DCS 控制拓扑,TON= Vout*Ron*Con/(4*Vin),FSW 应该是固定的,并且只与 Ron*Con 有关系,并且与 Vout 或 Vin 没有关系。
谢谢。
BRS
假设