Other Parts Discussed in Thread: TPS650830
各位专家:
当我支持我们的一个重要客户时、出现了一个重要问题。 由于客户使用 VR3生成3.3V 输出、该输出也用作 ENVR5、以便在3.3V 斜升时启用 VR5。 我了解到 VR 是内部隔离的、与 VR3输出相关的引脚仅包括 PGVR3、NVDCZ、VINVR3、ILIMVR3HS、ILIMVR3LS、 FBVR3N、FBVR3P、VBSTVR3、DRVHVR3、SWVR3、 DRVLVR3、PGNDVR3、ENVR3。
除了 PGVR3和 NVDCZ 之外、影响输出的最关键引脚都是上述引脚、因此客户使用片上 LDO3V 来生成 VR3的 ENVR3和 LDO5V 以支持 VBSTVR3和 VINVR3的外部12V、从而使 VR3在12V 上电后立即执行3.3V。 但是、在上电后不会生成3.3V 电压。 当我们在本地支持它们时、我们发现 LDO3V 有一个非常奇怪的输出、如下所示、这个问题随机发生-总共16个 PICS、其中一个 LDO3V 输出为0.84V、另一个输出为4.2V、 请注意、所有这16个 PICS 具有完全相同的 BOM 和相同的布局。 这些奇怪的输出被怀疑是导致 VR3不输出的原因、因为0.84V 过低、无法启用 LDO5V、4.2V 过大、可能导致内部逻辑混乱。
注意:黄色线:LDO3V 输出;蓝色线 VREF1V25输出。
注意:黄色线:LDO3V 输出;蓝色线:不适用
我的问题是、
什么会导致 LDO3V 输出无法稳定?
仅从波形上看、这是否意味着两个 LDO 不再工作?
请对此进行评论吗? 很抱歉,他们把你推,但这真的是一件紧急的事情,因为他们已经调整了30多天了。 感谢您的大力帮助!
-文豪