This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:650830's LDO3V3具有故障输出;

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735447/tps650830-650830-s-ldo3v3-has-fault-output

器件型号:TPS650830

各位专家:

当我支持我们的一个重要客户时、出现了一个重要问题。 由于客户使用 VR3生成3.3V 输出、该输出也用作 ENVR5、以便在3.3V 斜升时启用 VR5。 我了解到 VR 是内部隔离的、与 VR3输出相关的引脚仅包括 PGVR3、NVDCZ、VINVR3、ILIMVR3HS、ILIMVR3LS、 FBVR3N、FBVR3P、VBSTVR3、DRVHVR3、SWVR3、 DRVLVR3、PGNDVR3、ENVR3。

除了 PGVR3和 NVDCZ 之外、影响输出的最关键引脚都是上述引脚、因此客户使用片上 LDO3V 来生成 VR3的 ENVR3和 LDO5V 以支持 VBSTVR3和 VINVR3的外部12V、从而使 VR3在12V 上电后立即执行3.3V。 但是、在上电后不会生成3.3V 电压。 当我们在本地支持它们时、我们发现 LDO3V 有一个非常奇怪的输出、如下所示、这个问题随机发生-总共16个 PICS、其中一个 LDO3V 输出为0.84V、另一个输出为4.2V、 请注意、所有这16个 PICS 具有完全相同的 BOM 和相同的布局。 这些奇怪的输出被怀疑是导致 VR3不输出的原因、因为0.84V 过低、无法启用 LDO5V、4.2V 过大、可能导致内部逻辑混乱。

注意:黄色线:LDO3V 输出;蓝色线 VREF1V25输出。

注意:黄色线:LDO3V 输出;蓝色线:不适用


我的问题是、

什么会导致 LDO3V 输出无法稳定?

仅从波形上看、这是否意味着两个 LDO 不再工作?

请对此进行评论吗? 很抱歉,他们把你推,但这真的是一件紧急的事情,因为他们已经调整了30多天了。 感谢您的大力帮助!

-文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    一个可能的情况是、LDO3V 被过度消耗。 它的最大电流为40mA;它是否连接到任何可能消耗超过40mA 的电流? 如果可能、他们能否尝试一次移除一个连接到 LDO3V 的上拉电阻器、以查看移除一个此类电阻器后 LDO3V 是否会达到3.3V?

    为了避免最大电流< 75mA、总电阻必须小于10欧姆、因此、如果任何电阻器为10欧姆而不是10k 欧姆、例如、这可能会导致问题、或者如果由 LDO3V 供电的任何电路仅在启动时需要高电流、则可能会导致此问题。

    或者、它们是否探测 VINLDO3以确认该引脚输入电容器上的电压稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个要尝试的方法是从外部将 LDO3V 上拉至3.3V、并测量从外部电源汲取的电流、以查看这是否大于75mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    非常感谢您的回复。 在客户的原理图中、LDO3仅与 VDDIO_0、VDDIO_1、SHUTDOWNZ (100k 上拉)、NVDCZ (100k 上拉)、ENVR3 (100k 上拉)连接、 VDDPG 和 ACOK。 仅仅从这些引脚上、LDO3V 就会被过度消耗、这是非常奇怪的。 同时、现在 LDO3V 已输出4.2V、这是否意味着内部的 LDO 已断开?

    此外、在下图中、蓝线是 VREF1V25、为什么有一个奇怪的瞬态变化、这是在红色圆圈中圈出的? 它是否与 LDO5V 负载开关相关? 非常感谢您的耐心回答我们的问题!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wenhao、

    我今天无法验证 EVM 上的 VREF 行为、但通常情况下、电压变化是从非易失性存储器加载修整。 当修整加载时、精度更高。

    至于 LDO3的负载或其4.2V 的原因、我没有看到客户电路板上可能发生的情况的明显说明。 隔离输出或使用外部电源进行测试是否会产生任何结果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    关于使用外部电源进行测试的结果、我将在下周二之前再次向您介绍。 此外、客户还询问我们是否有由 TI 和 Intel 共同实施的 EPLD 定序规则/文档、因为它们同时利用 EPLD 和650830来安排电源定序。 请告诉我在哪里可以找到它吗? 谢谢!

    此致、

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wenhao、

    我没有找到这样一份文件。 TPS650830数据表第45页显示了 TPS650830的预期定序、但最有可能从英特尔获得 EPLD 的详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

     

    我还需要检查一下650830。 客户发现、VR3和 VR5的输出在上电后同时斜升并下降约2.6秒。 详细说明和图表如下所示:

    • 蓝色线 VR5 (5VA_DS3)的输出、ENVR5与 VR3的输出相连;

    • 黄色线 VR3 (3V3A_DSW)的输出、而 ENVR3与 LDO3V 相连。

    从图中可以清楚地看出、两个输出同时斜升。 不过、这很奇怪、因为最初它是 VR3的输出、应首先斜升、然后从正确的电源排序中输出 VR5。

    此外、在两个输出上电2.6秒后、VR3和 VR5的输出分别同时降至1.5V 和0V。 但是、由于 VR3和 VR5应保持上电、这种现象仍然非常异常。 我想一个可能的原因是650830进入紧急关断状态。 我还怀疑错误的电源定序可能导致这种“下拉”结果。

     

    • 您能否指出、为什么这两个输出同时上升?

    • 请您澄清两个电压同时下降的原因吗?

     

    是否可以在下周一之前给出答案? 如果是的话,我将把它视为一种极大的赞赏。 非常感谢!

     此致、

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    令人鼓舞的是、在重新焊接 BGA 引脚后、LDO 正常输出。 感谢你的帮助。 此外、他们在演示时仍然存在定序问题。 我将打开另一个 E2E 主题。

    再次感谢!

    此致、
    -文豪