Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7100, TPS7A7100EVM-718, TPS7A91
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A7100 主题中讨论的其他器件: 、TPS7A91
- 我想 μF TI TPS7A7100 LDO、我的问题是关于输入电容器、在数据表第23页8.2.2.3输入电容器要求中、建议使用一个电容值高达1 μ F 的电容器 (我计划在 LDO 的输入端使用1 μF X7R 陶瓷电容器)、问题是 TPS7A7100的输入电压来自直流/直流 TI LMR33620ADDAR、其输出电容器为2个68μF X6S 陶瓷电容器 (我已经 使用 WEBENCH 工具设计了 LMR33620ADDAR)、在这种情况下是否存在问题?
- 除了22uF 陶瓷输出电容器之外、我还可以向输出端添加钽电容器吗?