This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7100:TPS7A7100输入电容器

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7100, TPS7A7100EVM-718, TPS7A91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736896/tps7a7100-tps7a7100-input-capacitor

器件型号:TPS7A7100
主题中讨论的其他器件: 、TPS7A91

  1. 我想 μF TI TPS7A7100 LDO、我的问题是关于输入电容器、在数据表第23页8.2.2.3输入电容器要求中、建议使用一个电容值高达1 μ F 的电容器 (我计划在 LDO 的输入端使用1 μF X7R 陶瓷电容器)、问题是 TPS7A7100的输入电压来自直流/直流 TI LMR33620ADDAR、其输出电容器为2个68μF X6S 陶瓷电容器 (我已经  使用 WEBENCH 工具设计了 LMR33620ADDAR)、在这种情况下是否存在问题?

  2. 除了22uF 陶瓷输出电容器之外、我还可以向输出端添加钽电容器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yair、

    是的、建议在 LDO 的输入引脚旁边放置一个1uF 电容器。  直流/直流转换器的上游电容器不应成为问题。

    您可以将钽电容器与陶瓷输出电容器并联;但是、确保您的总输出电容符合 ESR 和电容器要求非常重要。

    我们强烈建议您在完成电容器选择时进行原型设计。  TPS7A7100EVM-718通过在示波器上监控 Vout 的同时执行最差的预期负载瞬变、可用作第一遍原型。  这是确定所选 LDO 电容器是否有助于满足您的特定应用要求的最快方法。

    您是否考虑过 TPS7A91?  这是一个较新的1A LDO 系列、对输出电容器的限制不同。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、感谢您的回答。