This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:VGS 规格查询

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736798/lm5050-1-vgs-spec-enquiry

器件型号:LM5050-1

您好、Kari、

感谢您的反馈。

我还有其他问题(请使用粗体字)回答您在2018年10月5日的反馈、请提供建议、谢谢。

TI: LM5050-1 在标称电流下将 MOSFET 漏源极上的正向电压调节为22mV (根据标称电流选择 Vgs 4.5V 时的 FET Rdson、Rdson (Vgs=4.5V)选择为22mV/标称电流)。
在正常运行期间、将看到22mV 并且 MOSFET 的栅极受到控制(不会完全增强、它将大约为4.5V)如果电流超过标称值、栅极电压将增加、以便 RDSon 减少、从而在该更高的电流下实现22mV 的源漏压降。

问题:在 Vgs~4V 时、即使超过 MOSFET 的栅极电压阈值(Vth)、MOSFET 也不会完全增强? (即某些 MOSFET Vth=2V)。 我的理解是否正确?

TI:如果负载电流低于标称电流、则会降低栅极电压以增加 RDSon、并实现22mV 调节。
在极高的电流下、栅极电压饱和至规格表中指定的最大电压。
数据表中的 VGS 规格规定 VIN-OUT = 175mV。 这意味着 LM505-1已脱离正向调节、且 GATE 已完全增强。
因此、4V Vgs 是由于它仍处于稳压状态、因此可以看到预期的结果。

问题:您在整个温度范围内是否有类似的图表? 由于 VSD 调节变化很大...



此致、

Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Philip、

    1.是的、在 Vgs ~ 4V 时、MOSFET 不会完全增强(同样、对于 Vth = 2V)。
    2.我们发布(Vgate-Vin)与 VIN。 这主要表示不同 VIN 上的内部电荷泵功能。
    我们没有这样的图、因为它适用于特定的 MOSFET、SUM40N15-38。

    此致、
    Kari。