Other Parts Discussed in Thread: BQ24401
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24401 您好!
我一直在寻找1~4 AA 尺寸镍氢充电 IC。 我已选择 BQ24401用于我的应用。
电池的最大电流容量:2500mAh
电池的最大电压:4.8V (4节串联电池)
1. BQ24401是否适合 上述规格?
BQ24401是否可以并行支持负载和充电?
如果不支持、请建议使用充电 IC
谢谢、
Murugavel.S