This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24401:NI-MH 电池

Guru**** 2521740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737044/bq24401-ni-mh-battery

器件型号:BQ24401

您好!

  我一直在寻找1~4 AA 尺寸镍氢充电 IC。 我已选择 BQ24401用于我的应用。

电池的最大电流容量:2500mAh

电池的最大电压:4.8V (4节串联电池)

1. BQ24401是否适合 上述规格?

BQ24401是否可以并行支持负载和充电?

如果不支持、请建议使用充电 IC

谢谢、

Murugavel.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Murugavel、

    请参阅 BQ24401数据表的图7、您可以设计充电器为4节串联电池充电。 但是、充电器没有支持负载和并联充电的电源路径。 TI 没有带电源路径的专用镍氢充电器。