Other Parts Discussed in Thread: BQ34110EVM-796, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 BQ34Z100-G1
大家好、:
我 使用 BQ34110EVM-796 根据 以下官方数据表执行电流校准功能:
3.3.3电流校准
该监测计提供 CC 偏移和电路板偏移校准选项、可将可能存在的任何剩余电流归零
测量仪表报告。 仅当监测计不报告0mA 电流时才需要进行这些校准
不应存在电流的情况。
•选择 CC 偏移校准选项。
•按下校准电量监测计按钮进行校准。
•验证电流是否报告为0mA。 如果电流为、则继续执行电路板失调电流校准
已报告。
•选择 CC 偏移校准选项。
•按下校准电量监测计按钮进行校准。
•验证电流是否报告为0mA。
•将2A 负载从 BAT+连接到 PACK–。
•在"Applied current (应用的电流)"字段中输入–2000并选择"Calibrate current (校准电流)"框
•按下校准电量监测计按钮进行校准。
•完成当前校准后、取消选择校准电流框。
但是、当我 完成 电流校准后、 bqstudio 获得的电流与 实际 电流大不相同、谁能 告诉我 是什么导致了大不相同?