This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:BQ34110EVM 电流校准不正确

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110EVM-796, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736530/bq34110evm-796-bq34110evm-current-calibration-is-incorrect

器件型号:BQ34110EVM-796
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ34Z100-G1

大家好、:

 我 使用 BQ34110EVM-796 根据  以下官方数据表执行电流校准功能:

3.3.3电流校准
该监测计提供 CC 偏移和电路板偏移校准选项、可将可能存在的任何剩余电流归零
测量仪表报告。 仅当监测计不报告0mA 电流时才需要进行这些校准
不应存在电流的情况。
•选择 CC 偏移校准选项。
•按下校准电量监测计按钮进行校准。
•验证电流是否报告为0mA。 如果电流为、则继续执行电路板失调电流校准
已报告。
•选择 CC 偏移校准选项。
•按下校准电量监测计按钮进行校准。
•验证电流是否报告为0mA。
•将2A 负载从 BAT+连接到 PACK–。
•在"Applied current (应用的电流)"字段中输入–2000并选择"Calibrate current (校准电流)"框
•按下校准电量监测计按钮进行校准。
•完成当前校准后、取消选择校准电流框。

但是、当我  完成 电流校准后、   bqstudio 获得的电流与  实际 电流大不相同、谁能 告诉我 是什么导致了大不相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    您可能会发现有关电流校准的新视频对您有所帮助: www.youtube.com/watch
    本视频适用于类似的器件 BQ34Z100-G1、因此步骤相同。

    您在上一篇文章中提到的一点是、您对 EVM 施加了10V 的电压。 当您使用外部分压器(电压大于5V)时、您需要确保启用数据存储器中的 VEN 位(设置为"1")。 这将启用外部分压器。 您可能还需要降低闪存更新正常电压。 有关这些步骤的详细说明、请参阅 EVM 用户指南的第3.2.1节。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt:
    如前所述、电压在电压校准后正常、但电流校准后电流不正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt:

    现在 我  再次进行电流校准、施加的电流为-1000mA、但监测计报告电流为-763MA, 我不知道 造成如此大的差异的原因、您能帮助我解决电流误差吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    您是否正在运行 CC 偏移校准、然后运行 CC 增益校准?

    您能否发送校准步骤的屏幕截图?

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt Sunna:
    我已经完成了!
    一个好消息是、我在论坛中找到了导致当前校准错误的原因
    您可以访问该网站:
    e2e.ti.com/.../2565539