This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54628的输出电容器

Guru**** 2640195 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54628, TPS54328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737009/output-capacitor-of-tps54628

主题中讨论的其他器件:TPS54628TPS54328

我们有关于 TPS54628的问题。

在数据表第13页的表1中、

68µF 输出电容为1 μ F。

我们希望使用铝电解电容器来抑制负载瞬态。

我们可以在 输出侧添加100µF μ F 铝电解电容器吗?

请告诉我们在  输出侧不能添加100µF μ F 铝电解电容器的原因。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    如果您为输出添加更大的电容、相位裕度将变得更低、系统将变得不稳定。

    Gavin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我们希望了解封装轮廓的信息。
    例如、TPS54328的数据表第28页。
    你有数据吗?

    此致、

    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    更大的输出电容将降低相位裕度、系统将有变得不稳定的风险。 只有当电容可以确保系统稳定时、才能添加电容。

    Gavin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    我想您在另一张海报中提到了另一个问题。 因为在这张海报中、你从未提到过封包。对吗?

    Gavin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持!

    我犯了一个错误。
    我在这个 e2e 中提出了一个新问题。
    e2e.ti.com/.../2722080


    此致、


    西泽高郎