Other Parts Discussed in Thread: TPS54628, TPS54328
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS54628、 TPS54328我们有关于 TPS54628的问题。
在数据表第13页的表1中、
68µF 输出电容为1 μ F。
我们希望使用铝电解电容器来抑制负载瞬态。
我们可以在 输出侧添加100µF μ F 铝电解电容器吗?
请告诉我们在 输出侧不能添加100µF μ F 铝电解电容器的原因。
此致、
西泽高郎