Other Parts Discussed in Thread: LM46002
您好!
我对 LM46002有疑问。
问题是我们在 LM46002中看到的一个问题、我们将其用作-15V 降压稳压器、这与图1非常相似。 -www.tij.co.jp/.../snva722b.pdf 中)
我们使用基于 LM46002上方降压转换器的两个转换器生成+/-15V 电压(请注意、上图所示为-15V;+15是非常相似的布置、但采用适当的反相布置。) 这两个降压转换器驱动浮动负载、即网络控制器。 在某些情况下、我们看到控制器在上电和断电期间锁定。
显然、在某些情况下、根据 TDS、-15V 降压转换器中的 BIAS 引脚会稍微反向供电、超过该引脚的-0.3V 最大电压限制。 这会导致-15V 的输出锁定、一直处于低电平、达到大约0.45V 的电压、并且尽管输入电压可用、但似乎不会恢复。
数据表对连接到 LDO 的偏置引脚没有太多的说明、 可用的文献也非常有限。 您可以解释 BIAS 引脚操作的主要原因、LDO 的 Eeed 以及此引脚上的负载引起的电压轻微偏移的实际影响-以及防止这种偏移的潜在方法。
请提供任何帮助。