This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:偏置

Guru**** 2814205 points

Other Parts Discussed in Thread: LM46002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736158/lm46002-bias

器件型号:LM46002

您好!

 

我对 LM46002有疑问。

问题是我们在 LM46002中看到的一个问题、我们将其用作-15V 降压稳压器、这与图1非常相似。 -www.tij.co.jp/.../snva722b.pdf 中)

我们使用基于 LM46002上方降压转换器的两个转换器生成+/-15V 电压(请注意、上图所示为-15V;+15是非常相似的布置、但采用适当的反相布置。) 这两个降压转换器驱动浮动负载、即网络控制器。 在某些情况下、我们看到控制器在上电和断电期间锁定。

显然、在某些情况下、根据 TDS、-15V 降压转换器中的 BIAS 引脚会稍微反向供电、超过该引脚的-0.3V 最大电压限制。 这会导致-15V 的输出锁定、一直处于低电平、达到大约0.45V 的电压、并且尽管输入电压可用、但似乎不会恢复。

数据表对连接到 LDO 的偏置引脚没有太多的说明、 可用的文献也非常有限。 您可以解释 BIAS 引脚操作的主要原因、LDO 的 Eeed 以及此引脚上的负载引起的电压轻微偏移的实际影响-以及防止这种偏移的潜在方法。

请提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够发送此设计的原理图? 偏置引脚是内部电源的源。 您不希望将此电压拉至低于此引脚的绝对最大值。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、我可以在这里张贴图片、但 我们的布局与 www.tij.co.jp/.../snva722b.pdf 中的原理图相同

     

    负载是一个由+/-15VDC 供电的 A629网络控制 器、其中包括这些电压的5V 电压由我在前一封电子邮件中提到的另一个降压生成。

    我们只是想与您联系、了解您是否有偏置引脚锁存转换器输出的问题?

     

    请进行验证。

     

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的前面的问题还会继续、  我们还有一些问题。

     我想与您再次核实一下其他几位、令人敬畏的是、我们不确定此 IC:


    我们正在考虑使用串联电阻器将此偏置引脚拉至+5V (如数据表中所示)、以确保偏置电压不会反向。 但是、我们不确定稳态下的偏置电流。 数据表:开关运行期间电流为27uA、低于无开关状态时电流。 请听我说。

     

    这个5V 比降压转换器的输入早一些、这是一个问题/对引脚施加压力还是将转换为任何无效配置? 数据表对此没有任何说明。

     

    非常重视紧急支持。

     

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Linda、

    关于您之前的问题、转换器输出的偏置锁存没有已知问题。 可以按照数据表中的说明使用偏置引脚。

    对于您的第二个问题:

    1.我需要仔细检查这个参数。 我将在明天之前提供反馈。

    2.这是可以的。 内部 LDO 将能够开启、但在 EN 电压超过 EN 阈值之前、它将保持关断模式。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Linda、

    我再次查看了这个问题和数据表。

    Ibias -非连接是指流入偏置引脚的静态电流。 这将是从5V 输出电源汲取的电流。

    Iq 开关是从 VIN 进行测量时的静态电流。

    请告诉我这是否仍然不清楚、或者您是否有任何其他问题。

    此致、
    Katelyn