This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:使用具有电池输入的升压转换器

Guru**** 2518100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736912/lm3481-using-a-boost-converter-with-a-battery-input

器件型号:LM3481

我有 LM3481 SEPIC 开发板。 我对使用电池作为升压转换器的输入有疑问。

您能否解释以下逻辑错误的原因? 或者、如果正确、解决方案是什么。

在升压转换器中、如果您希望将12V 输出保持在2安培或24W、则必须在输入上消耗至少这么多的功率。 更高的效率。  

因此、输入电压越低、必须消耗的输入电流越多、才能在输出端保持24W 的功率。

电池具有内部电阻。 一旦电流开始流动、升压转换器的输入电压会由于电池电阻上的压降而降低、这意味着需要更多的输入电流来保持输出。 汲取更多的电流会使内部电阻上的电压下降得更多、这使得输入电流更高。 这个循环一直像一个"失控"系统、直到电池上没有剩余输入电压或发生故障。

这种情况是否不正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    正确的做法是、如果您的电池内部阻抗过大而不支持该全功率、输入电压可能会"消失"。 如果您的电池是这种情况、那么从电池开始不是正确的电池、您应该选择更好的电池。

    另一种情况不是电池电容器问题。 更常见的情况是、启动期间的浪涌电流会导致问题、因为需要额外的电流来为输出电容器充电。 在这种情况下、您需要减慢软启动速度以限制浪涌电流。 尽量避免使用过多的输出电容器。

    谢谢、
    Youhao