请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3481 我有 LM3481 SEPIC 开发板。 我对使用电池作为升压转换器的输入有疑问。
您能否解释以下逻辑错误的原因? 或者、如果正确、解决方案是什么。
在升压转换器中、如果您希望将12V 输出保持在2安培或24W、则必须在输入上消耗至少这么多的功率。 更高的效率。
因此、输入电压越低、必须消耗的输入电流越多、才能在输出端保持24W 的功率。
电池具有内部电阻。 一旦电流开始流动、升压转换器的输入电压会由于电池电阻上的压降而降低、这意味着需要更多的输入电流来保持输出。 汲取更多的电流会使内部电阻上的电压下降得更多、这使得输入电流更高。 这个循环一直像一个"失控"系统、直到电池上没有剩余输入电压或发生故障。
这种情况是否不正确?