This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:将 BQ25504连接到现有 MCU 板

Guru**** 2521320 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504, BQ25570, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737234/bq25504-connecting-bq25504-to-an-existing-mcu-board

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件: BQ25570BQ25505

您好!

我喜欢为 Adafruit 羽毛板设计能量收集屏蔽(例如、Feather M0 WIFI 板、 www.adafruit.com/.../3010)。
M0 WIFI 连板的原理图可在 以下网址找到:learn.adafruit.com/.../downloads。


我对 BQ25504能量收集 IC 有以下问题:

1) 1)如果太阳能电池上的 VBATT_UV < VBATT < VBATT_OV 且 VIN 为0V (例如在夜间)、充电器的电流消耗是多少?

2) 2)是否有方法在夜间完全关闭 IC (类似于 BQ25570运输模式)?

3) 3)将 BQ25504与 Heather M0 WiFi 板连接的最佳方式是什么?

选项1:

羽毛 VBATT -> BQ25504.VSTOR

锂聚合物电池连接到 BQ25504.VBATT

优势:
-电池充电保护功能可保护电池不会放电至低于 UV 限制/充电至高于 OV 限制

缺点
- Heather LDO 的电流高达500mA、这会导致 PFET 上出现1V (2 Ω* 0.5A)压降->太高!

选项2:
羽毛 VBATT -> BQ25504.VBATT (车床直接连接到锂聚合物电池)
锂聚合物电池连接到 BQ25504.VBATT

优势:
-如果 Heather LDO 消耗0.5A 电流、则不会出现明显的压降。

劣势:
-电池充电保护功能无法保护电池。

->如果电池电压低于特定电平、VBAT_OK 信号可用于将特性 EN 信号拉低。

我的假设是否正确?
您是否看到连接这两者的更好选项?

4) 4) Heather 板还具有板载锂聚合物充电器 IC。 通过 Heather USB 为 LiPo 电池充电是否会损坏 BQ25504?

5) 5)数据表规定了从 VIN 流入 VIN_DC 输入的峰值电流为200mA (0.5V < VIN < 3V;VSTOR = 4.2V)。 如果我连接电源(3V)
通过连接到 VIN 的10 Ω 电阻器、我只获得大约100mA 的充电电流。 是这样吗?

6) 6)是否有方法将充电电流增加到200mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    关于1、

    关于第2条,不幸的是,没有  您可能会考虑具有启用功能的 bq25505。

    关于3、您有两个选项。  您的电池 可能具有 可提供 UV 保护的内部保护 FET。  您可以将  电池中的外部肖特基二极管(或由 VBATOK 驱动的 NFET 控制的 PFET)添加到与内部 PFET 并联的 VSTOR 中、以处理高电流。  因此、选项1可能是最好的。  如果添加外部 PFET、BQ25505可能更适合、因为它已经提供反相 VBAT_OK。

    关于4、 将另一个电池充电器 与 BQ25504 并联连接到同一电池  是可以的。

    关于5, 是的。  升压转换器以200mA 峰值电流以 DCM 模式运行。  因此、在 D=0.5时、最大充电电流为 200mA 或100mA 的1/2。  

    遗憾的是、对于6、不是、除非您要并联两个 BQ25504。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    感谢您的快速响应...

    1) 1)不幸的是、您附加的图片不会显示。 您能否修复此问题或向我发送该图片的链接(如果在线提供)
    3) 3)感谢 PFET 和 NFET 的设计理念。 当然、这也会起作用、但如果我必须使用 VBAT_OK 信号、那么我会选择选项2。 通过 VBAT_OK 禁用 EN 将切断3.3V 电源(AP2112K-3V3)的电源、从而关闭所有耗电元件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    关于1、请参阅数据表第6页中间的 I (VSTOR)规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    我看到了这一点、但数据表仅定义了以下两种情况:
    - VSTOR 静态电流充电器在 UV (VIN_DC = 0V;VBAT < VBAT_UV = 2.4V;330 750nA 条件;VSTOR = 2.2V、VBAT 无负载)-> 330nA 时关断
    -在 OV 条件下 VSTOR 静态电流充电器关断(VIN_DC = 0V;VBAT > VBAT_OV、VSTOR = 4.25;VBAT 无负载)-> 570nA

    但是、如果 VBAT_UV < VBAT < VBAT_OV 且 VIN_DC = 0V、该怎么办? 例如、VBAT 有效、但没有阳光照射? 那么静态电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I (VSTOR)将介于这些值之间。 您可以根据预期的 VBAT=VSTOR 值进行线性插值。