主题中讨论的其他器件: BQ25570、 BQ25505
您好!
我喜欢为 Adafruit 羽毛板设计能量收集屏蔽(例如、Feather M0 WIFI 板、 www.adafruit.com/.../3010)。
M0 WIFI 连板的原理图可在 以下网址找到:learn.adafruit.com/.../downloads。
我对 BQ25504能量收集 IC 有以下问题:
1) 1)如果太阳能电池上的 VBATT_UV < VBATT < VBATT_OV 且 VIN 为0V (例如在夜间)、充电器的电流消耗是多少?
2) 2)是否有方法在夜间完全关闭 IC (类似于 BQ25570运输模式)?
3) 3)将 BQ25504与 Heather M0 WiFi 板连接的最佳方式是什么?
选项1:
羽毛 VBATT -> BQ25504.VSTOR
锂聚合物电池连接到 BQ25504.VBATT
优势:
-电池充电保护功能可保护电池不会放电至低于 UV 限制/充电至高于 OV 限制
缺点
- Heather LDO 的电流高达500mA、这会导致 PFET 上出现1V (2 Ω* 0.5A)压降->太高!
选项2:
羽毛 VBATT -> BQ25504.VBATT (车床直接连接到锂聚合物电池)
锂聚合物电池连接到 BQ25504.VBATT
优势:
-如果 Heather LDO 消耗0.5A 电流、则不会出现明显的压降。
劣势:
-电池充电保护功能无法保护电池。
->如果电池电压低于特定电平、VBAT_OK 信号可用于将特性 EN 信号拉低。
我的假设是否正确?
您是否看到连接这两者的更好选项?
4) 4) Heather 板还具有板载锂聚合物充电器 IC。 通过 Heather USB 为 LiPo 电池充电是否会损坏 BQ25504?
5) 5)数据表规定了从 VIN 流入 VIN_DC 输入的峰值电流为200mA (0.5V < VIN < 3V;VSTOR = 4.2V)。 如果我连接电源(3V)
通过连接到 VIN 的10 Ω 电阻器、我只获得大约100mA 的充电电流。 是这样吗?
6) 6)是否有方法将充电电流增加到200mA?