This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ7692003的电池平衡问题

Guru**** 2521320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735092/bq76920-cell-balancing-issue-with-bq7692003

器件型号:BQ76920

客户发现以下 设计存在问题。   分配此主题后、我将发送 NDA 原理图。  

电池组使用四节3.2V LiFePO4电池。  由电池供电的产品可消耗最大20A 的电流。  

我们现在已经了解了许多问题,但我们在电池平衡方面仍然存在一些问题。

那么剩下的问题是:

原理图中的设计是否具有足够的能力来平衡电池、这些电池在 SOC 中可能会产生5-10%的差异。  观察在这种情况下包含一节电池的电池组、可以发现当其他电池仍低于3.5伏时、该电池的电压在充电结束时快速上升至4.1V。  由于 BQ7692003管理 IC 中为该电池启用了内部平衡,因此很难阻止该电池触发过压情况。  (请参阅随附的 PDF、其中显示了电池组的充电结束情况。)

我们是否应该将过压触发器推至我们当前设置的4.1V 电平之上?

我们是否应该允许充电持续到剩余的电池接近充满电为止?

我们是否应该在检测到这种情况后再达到过压条件时终止充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    只有在选择电流(充电)和电压阈值时,才会运行平衡。 如果器件进入 OV 并停止、则电流平衡将停止。 您似乎需要检测电压上升、然后尽可能长时间保持平衡。 我建议根据电池的需要设置 OV、而不是平衡。
    我已被分配您的职位、但本周我将参加我们的年度电池管理深度潜水活动。 我将能够在星期一再次作出答复。
    PDF 不明显、如果有用、您可以再次附加吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的 PDF。

    e2e.ti.com/.../p2_5F00_charge_5F00_overvolt.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    查看随附的日志和单独发送的日志、电芯3首先根据讨论的方式上升到 OV。 电池3也会在放电时首先下降。 这表示电池3的容量较低。 使用 LiFePO4时、电池电压非常平、每个周期的调整将很小。 您可以考虑调整余额参数、以查看在您的情况下哪些余额最有效。