请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76920 客户发现以下 设计存在问题。 分配此主题后、我将发送 NDA 原理图。
电池组使用四节3.2V LiFePO4电池。 由电池供电的产品可消耗最大20A 的电流。
我们现在已经了解了许多问题,但我们在电池平衡方面仍然存在一些问题。
那么剩下的问题是:
原理图中的设计是否具有足够的能力来平衡电池、这些电池在 SOC 中可能会产生5-10%的差异。 观察在这种情况下包含一节电池的电池组、可以发现当其他电池仍低于3.5伏时、该电池的电压在充电结束时快速上升至4.1V。 由于 BQ7692003管理 IC 中为该电池启用了内部平衡,因此很难阻止该电池触发过压情况。 (请参阅随附的 PDF、其中显示了电池组的充电结束情况。)
我们是否应该将过压触发器推至我们当前设置的4.1V 电平之上?
我们是否应该允许充电持续到剩余的电池接近充满电为止?
我们是否应该在检测到这种情况后再达到过压条件时终止充电?