This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:2个 TPS23861地址设置

Guru**** 2520600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735298/tps23861-2pcs-of-tps23861-address-setting

器件型号:TPS23861

尊敬的 TI:

我使用 TPS23861VEM 来测试某些条件、但我遇到了如下问题:

我知道 AOUT 和 AIN 用于 对多个 TPS23861设计的 I2C 地址进行编程、但我尝试移除器件1 AOUT 和器件2 AIN 之间的电阻、

器件1和器件2的 I2C 地址仍然可以由 TI PI-Commander 重新编程、我不知道原因是什么?

请帮助我检查此问题、谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    您能否捕获一些有关如何在 EVM 上对 TPS23861器件的 I2C 地址进行编程的屏幕截图? 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    屏幕如下所示、在我写入寄存器11h、R37已被删除后、I2C 地址将被编程为0x40和0x48。

    谢谢!!  

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    我需要花一些时间在工作台上进行一些测试。 很快就会回来。 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    我得到的结果与您相同、我认为这是发生的情况:如果没有将器件#2的 AIN 与器件#1的 AOUT 绑定、I2C 地址编程序列将对两个器件进行编程。 但是,由于器件#2的 A3引脚接高,而器件#1的接不上,这两个器件实际上最终在 I2C 总线上具有两个不同的地址。

    谢谢、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    感谢您的帮助、

    根据我的理解、AOUT 和 AIN 引脚用于将 A3引脚连接到 VDD 或 GND 的多个器件、如果 AIN 引脚变为低电平、则无法对 I2C 地址寄存器进行编程。

    对吗?

    谢谢、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Leo、  

    没错。 谢谢。  

    此致、

    一分钱