This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:我们要检查 LM5022的最小值。

Guru**** 2518100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737206/lm5022-we-want-to-check-the-dmin-of-the-lm5022

器件型号:LM5022

大家好、

我的客户希望使用 LM5022将42V 更改为48V、450khz 开关频率。 我不知道如何获取器件的 Dmin。 您能否向我展示可能性和原因?

谢谢。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    在第6页的数据表中、器件的最小占空比可为0%。 在升压转换器中、忽略 FET 上的二极管压降、您的占空比应为12.5%、这对器件来说很好、因为它不超过最大占空比。

    谢谢、

    Richard