请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5022 大家好、
我的客户希望使用 LM5022将42V 更改为48V、450khz 开关频率。 我不知道如何获取器件的 Dmin。 您能否向我展示可能性和原因?
谢谢。
BR
弗兰克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.