This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780轻负载问题

Guru**** 2521010 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737025/ucc28780-ucc28780-light-load-issue

器件型号:UCC28780

您好!

我使用 UCC28780设计5V 输出电压设计、并在轻负载时面临此问题。

当为具有0A 负载的电路板上电时、输出电压未调节至5V、在6.2V~6.9V 之间变化。 它在突发打开周期时进行了 ched、在突发关闭周期时进行了放电。  

VDD 始终高于 VDD (off)。 在突发打开期间、PWML 开启且有许多计数、PWMH 被禁用。

我用超过0.3A 的电流为电路板加电、电路板工作正常。

我捕获的波形如下:CH1:VCLAMP_CAP;CH2:VCS;CH3:VDD;CH4:Ipri;

2.在负载为0.1A 且电压为115Vac 时为电路板加电。 它显示输出电压调节至5V 输出、但 PWML 是错误的。  PWML 脉冲计数不是2。 此外、最好禁用 PWMH。

我捕获的波形如下:CH1:VCLAMP_CAP;CH2:VCS;CH3:VDD;CH4:Ipri;

如果为具有0.3A 或更高负载的电路板加电、则电路板可以正常工作。

然后、将负载降低至0A、电路板仍然可以正常工作、没有任何异常现象。

仅当负载为0.2A 或更低时、它才会工作失败。

请帮助提供您的建议。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您关注 UCC28780。

    您的应用的总输出功率是多少、如果您可以共享原理图、会有所帮助。 您是否有任何预载电阻?

    当线路电压@0.2A 负载时、是否会发生相同的行为。 当您看到此行为时、请在示波器上绘制 PWMH/L 图。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、区域、
    输出功率为5V/3A。
    该原理图与 EVM 板基本相同、但反馈分压电阻器除外(用于调节5V 输出电压)。
    没有预载电阻。
    使用0.2A 为电路板加电时的行为相同、但0.3A 正常。
    我认为它不需要 PWMH/L、上面的波形可以告诉你你想要知道的一切。
    当存在磁化电流时、PWML 打开、并且由于没有负谐振电流、PWMH 始终关闭。

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @、这里的问题是、由于您只更改了5Vout/3A 的反馈电阻分压器、因此您提供的功率非常低、低于它应该达到的 Ω 满负载20Vout/2.25A、 这意味着整体效率将会降低、辅助绕组电压将远低于在您看来提供 Vdd_on 电压以启动控制器的情况下的应有电压。 我仍然建议检查一次。
    请查看下面随附的设计计算器、您可以更改 Vout 以适合您的设计、并从变压器的变压器匝数比开始修改所有元件、这将解决您的过压问题@NL 条件。
    www.ti.com/.../sluc664