您好!
我使用 UCC28780设计5V 输出电压设计、并在轻负载时面临此问题。
当为具有0A 负载的电路板上电时、输出电压未调节至5V、在6.2V~6.9V 之间变化。 它在突发打开周期时进行了 ched、在突发关闭周期时进行了放电。
VDD 始终高于 VDD (off)。 在突发打开期间、PWML 开启且有许多计数、PWMH 被禁用。
我用超过0.3A 的电流为电路板加电、电路板工作正常。
我捕获的波形如下:CH1:VCLAMP_CAP;CH2:VCS;CH3:VDD;CH4:Ipri;
2.在负载为0.1A 且电压为115Vac 时为电路板加电。 它显示输出电压调节至5V 输出、但 PWML 是错误的。 PWML 脉冲计数不是2。 此外、最好禁用 PWMH。
我捕获的波形如下:CH1:VCLAMP_CAP;CH2:VCS;CH3:VDD;CH4:Ipri;
如果为具有0.3A 或更高负载的电路板加电、则电路板可以正常工作。
然后、将负载降低至0A、电路板仍然可以正常工作、没有任何异常现象。
仅当负载为0.2A 或更低时、它才会工作失败。
请帮助提供您的建议。
BR