Other Parts Discussed in Thread: BQ51020, BQ51013B, BQ51003
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51013B 主题中讨论的其他部件:BQ51020、 BQ51013、 BQ51003
具有一个充电电流限制约为1A 的基准电路。 如果可能、需要帮助调整电阻器值以将充电电流增加至接近1.5A。 数据表过程似乎不太清楚。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Bill、
非常感谢您的快速回复。 我将研究另一个器件、但目前我有一个装有 bq51013的电路板、它正在工作、但我想看看我是否可以稍微提高充电电流。 即使电流高达1.2A 也会有所帮助。 bq51013b 的数据表是指 TI 网站上提供的 FOD 校准工具。 参考资料载于第32页的第8.2.1.2.5节。 但是、网站上的"工具和软件"选项卡被禁用。 您能帮我找到该工具吗?
再次感谢、
Peter