This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:需要有关外部组件选择的帮助

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51020, BQ51013B, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733914/bq51013b-need-help-with-external-component-selection

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他部件:BQ51020BQ51013BQ51003

具有一个充电电流限制约为1A 的基准电路。 如果可能、需要帮助调整电阻器值以将充电电流增加至接近1.5A。  数据表过程似乎不太清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    对于电流较高的应用、BQ51020是一款更好的器件、它针对电流较高进行了优化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    非常感谢您的快速回复。  我将研究另一个器件、但目前我有一个装有 bq51013的电路板、它正在工作、但我想看看我是否可以稍微提高充电电流。  即使电流高达1.2A 也会有所帮助。  bq51013b 的数据表是指 TI 网站上提供的 FOD 校准工具。  参考资料载于第32页的第8.2.1.2.5节。  但是、网站上的"工具和软件"选项卡被禁用。  您能帮我找到该工具吗?

    再次感谢、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    可以通过减小 R-ILIM 和 R-FOD 的值来增大 BQ51013B 上的输出电流、请参阅数据表的公式2第7.3.4节。
    为了在电流较高时减少器件的热上升、需要将其加热到接地层。 将 CS 电容器从 X7R 更改为 COG 也有助于在更高的电流下减少热上升。
    FOD 工具可在以下链接中找到、它与 BQ51003上使用的工具相同。
    www.ti.com/lit/zip/sluc577