请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63070 大家好、我正在使用 TPS63070进行设计。
此设计需要 Vin = 6~10 V、Vout = 5.5V、负载电流约为2A。
通过使用数据表中的公式6以及 WebBench、我得到了 Rtop = 590kOhm、Rbot = 100kohm。
当我将这些电阻器放置在评估板 TPS63070EVM (R1、R2)中时、输出电压仅为4.4V。
当我在 Web 工作台进行仿真时、仿真仅显示2.6V 输出。
那么、怎么了?