This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS63070输出与计算结果不匹配

Guru**** 2519530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736646/tps63070-tps63070-output-does-not-match-with-calculation

器件型号:TPS63070

大家好、我正在使用 TPS63070进行设计。

此设计需要 Vin = 6~10 V、Vout = 5.5V、负载电流约为2A。

通过使用数据表中的公式6以及 WebBench、我得到了 Rtop = 590kOhm、Rbot = 100kohm。

当我将这些电阻器放置在评估板 TPS63070EVM (R1、R2)中时、输出电压仅为4.4V。

当我在 Web 工作台进行仿真时、仿真仅显示2.6V 输出。

那么、怎么了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Feng:

    TPS63070的启动电流受限。 请尝试在无负载的情况下启动、并在 Vout 稳定后施加负载。
    Webench 也反映了这种行为。 稳态侧将提供5.5V 电压和2A 输出电流。 但是、如果在启动时施加高负载、则不起作用(使用电阻负载)。

    此致、
    Julian