This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:关于“使用 UDIM 引脚进行 PWM 调光”和“外部分流 FET PWM 调光”

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736461/tps92641-about-pwm-dimming-using-the-udim-pin-and-external-shunt-fet-pwm-dimming

器件型号:TPS92641

大家好、

 

我想知道使用“PWM 频率大约为120Hz”和“占空比为20%至40%”。

我有两个问题。

 

[第1季度]

我能否向 UDIM 引脚输入“PWM 频率约为120Hz”和“占空比为20%至40%”

 

[第2季度]

我能否输入“PWM 频率约为120Hz”和“占空比为20%至40%到 SDIM 引脚

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kanemaru、

    是的、您也可以执行其中一项操作。 在较低的 PWM 频率下、PWM 调光可能就足够了、您无需外部分流 FET。 分流 FET 调光更加精确、但您根本不需要太多的输出电容。

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin-san、

    感谢您的回答。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru