请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92641 大家好、
我想知道使用“PWM 频率大约为120Hz”和“占空比为20%至40%”。
我有两个问题。
[第1季度]
我能否向 UDIM 引脚输入“PWM 频率约为120Hz”和“占空比为20%至40%”
[第2季度]
我能否输入“PWM 频率约为120Hz”和“占空比为20%至40%到 SDIM 引脚
此致、
Kanemaru
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想知道使用“PWM 频率大约为120Hz”和“占空比为20%至40%”。
我有两个问题。
[第1季度]
我能否向 UDIM 引脚输入“PWM 频率约为120Hz”和“占空比为20%至40%”
[第2季度]
我能否输入“PWM 频率约为120Hz”和“占空比为20%至40%到 SDIM 引脚
此致、
Kanemaru