This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562200:前馈电容器

Guru**** 2517230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732904/tps562200-feed-forward-capacitor

器件型号:TPS562200

您好!

我们收到了客户关于 TPS562200的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们希望确保 修订历史记录。 CFF 的句子在修订版 B 中被删除。为什么这一句被删除? CFF 是否会严重影响 IC?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo、

    我将为您进行检查。  大家都知道 ,中国国家队正在国庆节, 所以会在10/8上给你反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 我们期待您的反馈。 感谢您的合作。

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这方面是否有任何更新?

    我们还有另外一个问题。

    现在、较大的输出电压纹波发生在他们自己电路板上的轻负载上。 它们的布局类似于 SLVA922中的以下布局。 如应用手册所述、为了使 SW 接近 FB、SW 噪声会严重影响 FB。 因此、我们假设布局会产生较大的输出电压纹波。 但他们不希望因设计日程而更改布局。 因此、他们尝试添加100pF CFF、并且纹波得到改善。

    -根据 EVM 的用户指南、建议的最大 CFF 为10pF。 为什么 CFF 限制为10pF?

    -如果他们使用100pF CFF,是否有任何关于这种使用的问题?

    - SLVA922的布局版本2是否显示了轻负载时的输出电压纹波波形?

    -客户状况-
    VIN=12V
    VOUT=3.3V
    Iout=1mA 至1A
    L=4.7 μ H
    COUT=22uF (16V)*2件

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正向电容器对于环路很有用、我想问写入器为什么要将其删除、稍后将为您提供答案。

    对于较大的纹波、您能否分享这些波形? 它在轻负载时处于跳跃模式、因此纹波大于 CCM。

    对于该器件、它是内部补偿、如果添加 CFF、则会向环路引入零和极点、因此零点和极点的频率应适当。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 纹波电压约为1V。 我们可以分享详细信息。 但我们希望在内部向您发送详细信息。 能否提供您的电子邮件地址?

    请注意、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    电子邮件地址"shawn-nie@ti.com。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我上周四向您发送了一封电子邮件。 可以确认吗?

    此致、

    tateo