This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753:Bob Smith 端接的电容

Guru**** 2581865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736463/tps23753-capacitance-of-bob-smith-termination

器件型号:TPS23753

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 POE 电路、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我是调味浪涌保护电路。

根据 SLUA736、在 BOBS 未接线端子的 GND 侧有一个1000pF 电容器。

μF 将其更改为0.01 μ F 吗?

如果是、会发生什么类型的更改?

由于难以获得电容器、我想与大家分享 parts.e2e.ti.com/.../A-Question-about-Bob-Smith-Termination.pptx

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    您可以将其更改为0.01uF。 它不会影响电路板的性能、只会增加 BOM 成本。

    在上一个主题中提出了类似的问题:
    e2e.ti.com/.../376662

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢你的答复。

    我明白0.01uF 是可以的。

    我将与客户分享这些信息。

    我感谢你的帮助。

    此致、

    新一