请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23753 尊敬的专家:
我的客户正在考虑 POE 电路、并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
我是调味浪涌保护电路。
根据 SLUA736、在 BOBS 未接线端子的 GND 侧有一个1000pF 电容器。
μF 将其更改为0.01 μ F 吗?
如果是、会发生什么类型的更改?
由于难以获得电容器、我想与大家分享 parts.e2e.ti.com/.../A-Question-about-Bob-Smith-Termination.pptx
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一