Other Parts Discussed in Thread: LM5002
您好、E2E 论坛!
我们已根据以下示例在 SEPIC 配置中使用 LM5002:
我们刚刚将反馈电阻器更改为将15V 作为输出。
我们的规格是 Vin=14V 至20V、Vout=15V、50mA
从运行侧来看、SEPIC 工作良好:从14V 到20 V、输出在15V 时始终保持稳定。 然而、在输出上发生了一些奇怪的情况、它看起来是纹波、但实际上似乎更多地是开关噪声问题。
起初、我们使用 Vishay V8PAL45作为开关二极管(D2)、但似乎具有较高的结电容(1400pF) 、因此我们使用 SS16 (小于100pF)进行了更改。
更换二极管和输出电容器(从电极到陶瓷)将纹波(如下图所示)提高到200mV。
以前:
之后:
放大峰值脉冲:
所有测试均在50mA 负载下执行。
我们基本上在寻找有关 HOT 的建议、以改善输出端的交流纹波/开关噪声:我们尝试添加一个与 D2并联的 RC 缓冲器、但遗憾的是、这没有帮助。
有人遇到类似的问题吗?
提前感谢
Davide