This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5002:具有非耦合电感器的 LM5002 SEPIC -纹波/开关噪声问题

Guru**** 2521250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735464/lm5002-lm5002-sepic-with-non-coupled-inductors---ripple-switching-noise-issue

器件型号:LM5002

您好、E2E 论坛!

我们已根据以下示例在 SEPIC 配置中使用 LM5002:

我们刚刚将反馈电阻器更改为将15V 作为输出。
我们的规格是 Vin=14V 至20V、Vout=15V、50mA

从运行侧来看、SEPIC 工作良好:从14V 到20 V、输出在15V 时始终保持稳定。 然而、在输出上发生了一些奇怪的情况、它看起来是纹波、但实际上似乎更多地是开关噪声问题。
起初、我们使用 Vishay V8PAL45作为开关二极管(D2)、但似乎具有较高的结电容(1400pF) 、因此我们使用 SS16 (小于100pF)进行了更改。

更换二极管和输出电容器(从电极到陶瓷)将纹波(如下图所示)提高到200mV。

以前:

之后:

放大峰值脉冲:

所有测试均在50mA 负载下执行。

我们基本上在寻找有关 HOT 的建议、以改善输出端的交流纹波/开关噪声:我们尝试添加一个与 D2并联的 RC 缓冲器、但遗憾的是、这没有帮助。
有人遇到类似的问题吗?

提前感谢

Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了一些进一步的调查、是的、看起来更像是开关噪声、而不是交流纹波:

    已使用尖环进行测量、以尽快缩短接地路径。

    迹线#1 (黄色):输出,交流耦合

    布线2 (绿色):引脚 N°1 LM5002 (直流耦合)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为这种行为主要是由图像中所示的探头设置引起的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢您的回复。
    但是、通过使用示波器探针上的尖端弹簧工具而不是使用正常的 GND 线+钳位来正确进行测量。

    此致

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Davide

    是否在输出电容器的两个端子上测得的波形?
    解决方案是在输出端添加高频电容器、例如0402封装0.1uF 陶瓷电容器。
    或在尖峰影响负载时向输出添加小型 LC 滤波器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    是的、确切地说、波形是直接在输出电容器上测得的。
    添加一个0603 100nF 电容器(我们已经完成0402)已经减少了大约5%的尖峰。


    我们将尝试添加更小的 LC 滤波器、我将告诉您。

    提前感谢您的支持

    Davide