请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 GPCCHEM
我们将 bq28z610电池电量监测计芯片与两节三星 ICR18650-22FM 电池配合使用。
bqStudio 化学成分编程列表中未列出该确切的电池器件型号。
但是、列出的电池与化学 ID 为2077的电池 ICR18650-26H 类似。
(1) 我们是否可以假设化学 ID 2077适用于我们的电池、因为它与所列的器件型号(只是不同的破折号)相同?
(2) 为了将2077化学数据库放入生产板上的芯片、我们需要在制造过程中做些什么?
(3) 如果我们不能使用2077数据库,如何生成新数据库?