This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:电池化学成分设置

Guru**** 2516370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735961/bq28z610-battery-chemistry-settings

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCHEM

我们将 bq28z610电池电量监测计芯片与两节三星 ICR18650-22FM 电池配合使用。

bqStudio 化学成分编程列表中未列出该确切的电池器件型号。  

但是、列出的电池与化学 ID 为2077的电池 ICR18650-26H 类似。

 (1)   我们是否可以假设化学 ID 2077适用于我们的电池、因为它与所列的器件型号(只是不同的破折号)相同?

(2)   为了将2077化学数据库放入生产板上的芯片、我们需要在制造过程中做些什么?

(3)   如果我们不能使用2077数据库,如何生成新数据库?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    我想告诉您、您的职位已分配给我们的一位应用工程师。 本周将举办我们的年度电池管理深度潜水活动、我们的所有工程师都将亲自动手参加该活动。 一旦此活动结束、他将能够在下周初发布您的帖子。

    您可以查看我们在 www.ti.com/deepdive 上展示的大部分材料的录音

    感谢您的理解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试使用 GPCCHEM 工具生成 CHem ID 匹配。 按照说明操作后、您将能够找到匹配的单元格 ID。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这回答了有关使用现有化学 ID 的部分问题: 我们无法使用。

    对于问题的其他部分、一旦我使用 GPCCHEM 找到了化学 ID、我该如何处理?

    我在文档中无法清楚地了解如何使用化学 ID 号来更新生产电路板上安装的所有 bq28z610芯片。

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 bqstudio 中的化学插件对该 ID 进行编程、并运行您的学习周期。 在这之后、您可以将同时学习 Qmax 和 Ra 的黄金 srec 投入生产、然后再将其用于其他监测计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BATT、
    如果我们选择的电池已经确定符合化学物质0100 (默认)、这是否意味着我们不必在生产中进行任何编程? 如果确实如此、我们更希望仅使用 ID 为0100的电池、并简化生产。
    Craig
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是和否 是的、因为您不必更新化学成分。 不可以、因为如果您没有来自同一制造商的具有相同物理尺寸和相同化学 ID、设计电压容量等的电池的黄金映像、则必须执行学习周期并生成黄金 SRec 以用于生产。

    如果您已经拥有具有 chem ID 100的黄金 srec、并且新电池具有与上述相同的特性、则可以使用旧的黄金 srec 进行生产、而不会发生任何变化。