This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:用于启用充电时间的 MPPSET

Guru**** 2520210 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736482/bq24650-mppset-to-enable-charge-time

器件型号:BQ24650

您好、先生、

我的一位客户使用 bq24650、他们使用 MCU I/O 来控制 MPPSET 引脚、但是 、有时他们发现 、当加电状态为 mppset 启用后、此 IC 启动充电需要几分钟。  但有时它会等待 几 秒钟,从加电 Mpset 开始到充电器。 他们认为这是异常的、想要知道使能 MPPSET 使能充电之间的正确唤醒时间是多少? 几分钟时间太长。

我们的问题是、需要很长时间才能实现变革。

我看到下面的规格,这个唤醒计时器是我们的问题吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    500ms 规格适用于电池检测时间。 请参阅以下规格。

    除了 MPPSET 电压之外、d/s 上的第8.3.7节 还列出 了启用充电所需的其他条件。 请仔细检查。

     

    8.3.7启用和禁用充电

    在启用充电之前、以下条件必须有效:

    •允许充电(MPPSET > 175mV)

    •器件未处于欠压锁定(UVLO)模式、且 VCC 高于 VCCLOWV 阈值

    •器件未处于睡眠模式(即 VCC > SRN)

    •VCC 电压低于交流过压阈值(VCC < VACOV)

    •初始上电后完成30ms 延迟

    •REGN LDO 和 VREF LDO 电压处于正确的电平

    •热关断(TSHUT)无效

    •未检测到 TS 故障

    谢谢、

    宁。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。