您好、先生、
我的一位客户使用 bq24650、他们使用 MCU I/O 来控制 MPPSET 引脚、但是 、有时他们发现 、当加电状态为 mppset 启用后、此 IC 启动充电需要几分钟。 但有时它会等待 几 秒钟,从加电 Mpset 开始到充电器。 他们认为这是异常的、想要知道使能 MPPSET 使能充电之间的正确唤醒时间是多少? 几分钟时间太长。
我们的问题是、需要很长时间才能实现变革。
我看到下面的规格,这个唤醒计时器是我们的问题吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我的一位客户使用 bq24650、他们使用 MCU I/O 来控制 MPPSET 引脚、但是 、有时他们发现 、当加电状态为 mppset 启用后、此 IC 启动充电需要几分钟。 但有时它会等待 几 秒钟,从加电 Mpset 开始到充电器。 他们认为这是异常的、想要知道使能 MPPSET 使能充电之间的正确唤醒时间是多少? 几分钟时间太长。
我们的问题是、需要很长时间才能实现变革。
我看到下面的规格,这个唤醒计时器是我们的问题吗?
您好!
500ms 规格适用于电池检测时间。 请参阅以下规格。
除了 MPPSET 电压之外、d/s 上的第8.3.7节 还列出 了启用充电所需的其他条件。 请仔细检查。
8.3.7启用和禁用充电
在启用充电之前、以下条件必须有效:
•允许充电(MPPSET > 175mV)
•器件未处于欠压锁定(UVLO)模式、且 VCC 高于 VCCLOWV 阈值
•器件未处于睡眠模式(即 VCC > SRN)
•VCC 电压低于交流过压阈值(VCC < VACOV)
•初始上电后完成30ms 延迟
•REGN LDO 和 VREF LDO 电压处于正确的电平
•热关断(TSHUT)无效
•未检测到 TS 故障
谢谢、
宁。
如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。