This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将 TPS65910A31A1RSLT 的输入从3.6V 更改为5V

Guru**** 2516890 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354, TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736685/tps65910a31a1rslt-changed-from-3-6v-to-5v-input

主题中讨论的其他器件:AM3354TPS65910

使用 AM3354BZCZA80时、使用了匹配的电源 TPS65910A31A1RSLT。
TPS65910A31A1RSLT 输入为3.6V、我现在要切换到5V 输入、但有以下问题:

尽管 TPS65910A31A1RSLT 手册上的最大输入可达到5.5V、但实际输入5V 是否存在任何风险? 例如、电源和热量问题?
是否有其他产品成功应用于5V 输入、设计时是否有其他建议? 我可以避免这种风险吗? 如果有其他用于 AM3354的具有5V 输入的 PMIC、也可以推荐使用。
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Meng Jeffrey、

    我已经在另一个 e2e 线程中回答了这个问题:
    e2e.ti.com/.../2706054

    在5V 电压下使用 TPS65910不会带来任何风险。 建议的电压高达5.5V、绝对最大值高于此值。
    建议运行条件是指器件可在100%时间内正常运行而不会造成损坏的值。