请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AM3354、 TPS65910使用 AM3354BZCZA80时、使用了匹配的电源 TPS65910A31A1RSLT。
TPS65910A31A1RSLT 输入为3.6V、我现在要切换到5V 输入、但有以下问题:
尽管 TPS65910A31A1RSLT 手册上的最大输入可达到5.5V、但实际输入5V 是否存在任何风险? 例如、电源和热量问题?
是否有其他产品成功应用于5V 输入、设计时是否有其他建议? 我可以避免这种风险吗? 如果有其他用于 AM3354的具有5V 输入的 PMIC、也可以推荐使用。
谢谢!