主题中讨论的其他器件: LM5117
大家好、lm5141 在连续电流模式下能够像 lm5117一样工作、而不 会出现间断(或重新软启动)吗?
LM 5117使用 RES 引脚:“RES 引脚也可以配置为闭锁模式电流限制或非断续模式逐周期电流限制”
LM5141 的 RES 引脚是否具有相同的功能?
另一个问题(lm4141):
如果在正常操作 中,由于 连接外部电源(例如,连接了电池),输出电压会增加(+10%),会发生什么情况? 低侧 MOSFET 将打开并保持打开状态,直至输出电压恢复 正常(或 MOSFET 损坏),或者 底部 MOSFET 将保持打开状态一个周期, 或者其它情况?
此致。 串行