This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141:连续电流模式下的 lm5141 (超过512个周期)具有停用断续模式(重新软启动)。 它有什么?

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141, LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735105/lm5141-lm5141-in-continius-current-mode-more-512-cycles-wihout-hiccup-re-softstart-it-posssble

器件型号:LM5141
主题中讨论的其他器件: LM5117

大家好、lm5141 在连续电流模式下能够像 lm5117一样工作、而不  会出现间断(或重新软启动)吗?

LM 5117使用 RES 引脚:“RES 引脚也可以配置为闭锁模式电流限制或非断续模式逐周期电流限制”  

LM5141 的 RES 引脚是否具有相同的功能?

另一个问题(lm4141):

 如果在正常操作 中,由于 连接外部电源(例如,连接了电池),输出电压会增加(+10%),会发生什么情况?  低侧 MOSFET 将打开并保持打开状态,直至输出电压恢复 正常(或 MOSFET 损坏),或者 底部 MOSFET 将保持打开状态一个周期, 或者其它情况?  

此致。    串行

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Serj 您好、

    对于 LM5141、通过在上电期间将 RES 引脚连接到 VDD 可禁用断续模式保护。 如果您有任何其他问题或不清楚、请告诉我。

    对于您的第二个问题、您是否能够帮助澄清您的问题? 您是否指的是电池是否连接到输出(Vout)?

    谢谢、

    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!
    我是指  当电池上的电压高于 Vout (Vout= 12V、V batt = 14V)时、电池与输出端的"热"连接情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Serj、

    在这种情况下、输入电压是多少? 不建议 Vout 始终小于输入电压。

    在这种情况下、如果输入电压低于输出电压、则高侧 FET 的体二极管将导通。 因此、高侧 FET 有损坏的风险。 为了防止出现这种情况、您可以在输出电压和输入电压之间使用肖特基二极管。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的一天, Katelyn!

    Vin > Vout (V IN = 25V、Vout (标称值)= 12V)

    当输出电压标称 相位(例如、相位为 14V)时、哪个控制器将工作? (Vout 标称值 由反馈电阻器确定)

    将打开低侧 MOSFET 并使其 始终保持打开状态,直到输出电压标称 值降至12V ?

    此致 、Serj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Katelyn。

    例如,对于 LTC7800,LTC3891 (线性技术,AD) :“过压比较器可以防止瞬态过冲以及其他可能对输出进行过压的更严重的情况。 当 VFB 引脚电压上升超过其0.800V 稳压点10%时、顶部 MOSFET 关闭、底部 MOSFET 导通、直到过压条件清除。'

    此致 、Serj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Serj 您好、

    感谢您进一步澄清您的问题。

    LM5141没有过压保护。 LM5141使用 PGOOD 引脚来指示输出电压何时超出标称范围。 这可用于触发保护电路。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的一天, Katelyn!

    非常感谢!

    此致。  串行